This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24:模拟环回

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444274/tlv320aic24-analogue-loopback

器件型号:TLV320AIC24

工具与软件:

让模拟环回正常工作时会遇到一些问题。 我可以配置器件的寄存器、可以看到在输入端施加的信号、但当我设置模拟环回位时、我在输出端看不到任何内容。 我曾尝试施加超出 ADC 范围的信号来设置溢出位、但未发生任何情况。 如果有任何建议、将不胜感激。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何连接输入和输出? 此外、您要设置哪些寄存器? 在数据表的第12页、您可以看到将输入连接到 ADC、将输出连接到 DAC 的开关。 您可以使用寄存器6A 和6B 关闭这些开关、如果选择了输入连接、就有望能够按预期触发溢出标志。 如果输出连接已关闭、您应该能够使数字或模拟环回正常工作。 此外、请确保您的输出不在寄存器3B 中静音、并设置寄存器5A 和5B、以便 PGA 不会静音、我建议从0开始。  

    如果您仍有问题、请告诉我、并随时发送您的寄存器/原理图、以便我为您提供更多帮助。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使模拟环回正常工作、我的理解是、您可以将寄存器1设置为0x44 (连续数据传输和模拟环回)。 耳机输入到耳机输出和听筒输入到听筒输出是否可以?  

    如果然后我将寄存器6A 设置为0x63 (0x63耳机和手机连接到 ADC。 连接到输出端的耳机和听筒。)  

    可能其他寄存器也可以使用默认设置。 所设置的环回是否会停止 ADC 溢出、因为它具有优先级。  

    感谢您的帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还会看到另一个问题、我只能在级联中检测最终编解码器的一半。 我可以对器件中两个通道之一使用 i2c 地址。 不知道这两个问题是否相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在团队周五返回时跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我已经能够让耳机进入工作状态、但它似乎间歇性地工作。 我运行相同的程序、有时它需要配置、有时它不需要。 一些级联的编解码器将耳机投入使用、而其他编解码器则无法正常工作。 我不确定发生了什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最终写入寄存器的内容是什么? 您用于运行该程序的测试设置是什么?  您的电源序列是什么? 您能否附加原理图?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能私下向您发送电子邮件? 我已向您发送连接申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、向我发送消息!

    -mir