This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:关于输出信号

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446641/tlv320aic1110-about-output-signals

器件型号:TLV320AIC1110

工具与软件:

嗨、团队:

我想将耳2的输出路由到 MIC1P、N、并将输出路由到 PCMOUT。
但是、由于输入满量程电压的规则、我无法按原样使用 AR2的输出、因此我将在外部以-20dB 输入 AR2的输出。
此后、假设在 TLV320AIC1110中执行29.5dB 放大、并且输出 PCMOUT。
在这种情况下、这是否意味着音频输出比原始数据高8.95dB?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    我理解并同意、您需要衰减信号才能回路至 MIC1PN、但您可以帮助我指出您将在何处获得29.5dB 数字?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。
    它是 MICAmp1 (23.5dB)和 MICAmp2 (6dB)相加时的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    我懂了。 然后是、您的理解是正确的、满增益环路将与原始耳输出相差~9dB (在数字域中)。

    此致、
    Jeff McPherson