This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:MICBIAS (麦克风偏置)精度

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444631/tlv320adc6140-micbias-microphone-bias-accuracy

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

借助1.6µV μ V (rms)的 MICBIAS 噪声带宽(20Hz-20kHz、A 加权)、TLV320ADCx140 可用作精密的 I²C Ω 可编程电压基准(6个不同电压)、但精度如何呢?
在数据表(第9页)中、您找不到[初始]精度[(max)(%) 25°C ]或类似参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于延迟、我们深表歉意。

    让我明天再跟你谈谈这个问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    正如您提到的、数据表中没有 MICBIAS 电压的精度规格。 该电压用于偏置将与该器件连接的板载麦克风。 2.75V MICBIAS 的25°C 变化范围为+/-2.5%。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan