This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:如何输出由 SDOUT 的音量和 EQ 控制(DAP)处理的信号

Guru**** 2533670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444320/tas5558-how-to-output-signals-processed-by-volume-and-eq-control-dap-from-sdout

器件型号:TAS5558

工具与软件:

您好!

SDOUT/SCLKO/LRCLKO (I2S)输出信号是否可以由来自 SDOUT 的 DAP (双二阶控制/音调/音量/响度/DRC)处理? 我附上了一份总结客户设置的文档。 如果您能查看、我将不胜感激。

e2e.ti.com/.../TAS5558.pdf

在看到以下线程后、我执行了以下步骤、但无法输出 SDOUT 音量和 EQ 控制处理的信号。  请告诉我如何输出这些过程处理的信号。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/450898/tas5558-sdout-after-dap-processing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5558%2520DAP

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie

    这是一个旧器件、我们需要一些时间来检查 EVM。

    我下周会给你回复。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    感谢您使用 EVM 进行检查。 我期待收到您的回复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我在 EVM 上对其进行了测试。

    我可以按照以下设置在我这边设置 SDOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken San、

    感谢您使用 EVM 进行检查。

    我向客户咨询、但 DAP 处理的(双二阶控制/音调/音量/响度/DRC)数据未从 SDOUT 输出。 客户希望从 SDOUT 输出 DAP 处理的信号、那么您能告诉我如何操作吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    当您输入 I2S 数据时、会显示 SDOUT 的输出。

    如果没有任何数据输入、SDOUT 也不会有数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken San、

    由于我正在输入 I2S 数据、未进行 DAP 处理的数据从 SDOUT 输出。

    但是、客户想要通过 DAP 处理来输出数据、所以我想知道如何操作。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    DAP 之后的 SDOUT 信号只能是杜比下混频、而不具有音量或 EQ 控制。 数据表中的图38显示了从输入到输出的混合、仅显示了一起混合通道的系数。