This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:PSRR 测试结果不符合 DS 额定值

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446734/tas5431-q1-the-psrr-test-result-does-not-meet-the-ds-rating

器件型号:TAS5431-Q1

工具与软件:

嗨团队、

Harman 在 TBOX 的 Mazda 项目中使用了 AMP 芯片 TAS5431-Q1。 在测试过程中、客户发现其中一项测试项 PSRR 不符合规格要求。 测试结果约为71.5dB、规格要求为75dB、如下所示:我现在有以下问题、请支持:

1) 1)最小值规格中是否为75dB?

2) 2)您能否帮助使用 TI 的 EVK 板进行测试、以了解 TI 的 EVK 板能够实现哪些功能?

3)您能指导测试设置和仪器设置吗? 我想查看测试环境中的差异。 是否有任何相关的指导材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    请参阅电气表、其中指出75dB 为典型值。

    [报价用户 id="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446734/tas5431-q1-the-psrr-test-result-does-not-meet-the-ds-rating "]

    1) 1)最小值规格中是否为75dB?

    [报价]

    请自行或通过客户自己应用 EVM 并进行测试。 可从 TI.com 获取 EVM。  如前所述、该值仅为典型值、可能因器件而异、因此在特定电路板上进行测量不起作用。

    [报价用户 id="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446734/tas5431-q1-the-psrr-test-result-does-not-meet-the-ds-rating "]

    2) 2)您能否帮助使用 TI 的 EVK 板进行测试、以了解 TI 的 EVK 板能够实现哪些功能?

    [报价]

    从实际应用的角度来看、PSRR 包含两个部分。

    1、电源输入 π 型滤波器涵盖中高频段

    2.器件主要覆盖中低端频段。

    因此、如果 OEM 有强度要求、请改进电源输入 π 型滤波器以获得更好的衰减。

    Unknown 说:
    3)您能指导测试设置和仪器设置吗?

    迪伦