This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:是否有任何软件工具可以调优 TAS5825MRHBR?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445572/tas5825m-is-there-any-software-tool-that-can-tuning-tas5825mrhbr

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

我有一些关于 TAS5825MRHBR 的问题,请帮助回答

如果我使用了两个 TAS5825MRHBR、能否将这两个 IC 背靠背放置? 这种放置会影响热性能?

是否有任何软件工具可以调优 TAS5825MRHBR? 以及软件是否需要与特定的硬件调试工具配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多 问题

      TAS5825MRHBR 是否在 I2C 初始化之后工作 、而无需连接负载(EX:Speaker)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给该器件的专家。 请在24小时内回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    1.您能解释更多关于您提到的背对背安置的信息吗?

    2.我们有用于 TAS5825M 调优的 PPC3工具。 您可以从我们的网站(TI.com)申请该产品。

    需要与我们的 EVM 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以在没有负载连接的情况下被初始化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 在顶部、另一个在底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们有一个问题、不管我们有没有负载、初始化后芯片的温度会比较高。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查电感器 Isat 是否足够大、能够满足数据表部分电感器选择中的要求。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Jesse

    我们现在选择的电感器 Isat 为2A、这确实小于 EVM 上的值。 这是否就是空载时出现高温的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    可以、前提是该规格小于要求。  

    则会导致高温。