This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:LC 滤波器设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447050/tas6424r-q1-lc-filter-setting

器件型号:TAS6424R-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

管理器在 TAS6424R-Q1中使用2.1MHz FSW 和4 Ω 负载。

1.是否建议此设置中的 LC 滤波器参数?

可以使用10uH + 2.2uF? 您有任何疑虑吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    您应获取我们的 LC 滤波器设计电子表格: LCFILTER-CALC-TOOL 设计工具| TI.com

    这将帮助您为4欧姆负载设计良好的 LC 滤波器。  对于2.1MHz、您可以使用3.3uH 电感器和1uF 电容器。

    此致、
    Gregg Scott