This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:ESD-CDM

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444891/lm4950-esd-cdm

器件型号:LM4950

工具与软件:

转发给负责人

关于  LM4950TSX/NOPB

如果您有 ESD-CDM 数据、请将其发送。 谢谢你

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我们的测试团队联系、检查我们是否有 ESD-CDM 数据。 不过、我们有 HBM 和 MM 的 ESD 数据、可以在数据表中找到。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 我们没有此器件的 ESD-CDM 数据。 有关 ESD 数据、请参阅数据表中的 HBM 和 MM。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我注意到。

    此致、

    Shingu