This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:静音功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446159/tad5212-mute-function

器件型号:TAD5212

工具与软件:

您好!

您能否 告诉我们 TAD5212是否可以通过 GPIO 或硬件方式静音、尽管我们知道静音功能可以通过 I2C 寄存器访问实现。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    遗憾的是、该系列器件的 GPIO 不允许控制静音功能。   如果您需要通过硬件控制静音、我建议您开发自己的开关以某种方式断开输入或输出。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir-San:

    非常感谢。 TAD5212没有 GPIO 控制的静音功能。 但是、我们尝试以另一种方式来实现它。

    您是否认为不支持的 FSYNC 频率和 BCLK 与 FSYNC 之比输入可启用静音功能是其中一种方式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    如果您能够阻止数字音频通过、也会起作用、就像您输入0的 FSYNC 频率一样... 这是什么意思? 将比率或 FSYNC 更改为不同的非零率也可能会使其静音、但您可以使用多大的频率、以便我可以对其进行测试?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir-San:

    非常感谢您的反馈。 我问的原因只是想知道静音的实际方法。

    无论如何、这可能解决了我们的客户问题。

    此致、