This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:PCM1809无外部交流耦合电容器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446785/pcm1809-pcm1809-no-external-ac-coupling-capacitors

器件型号:PCM1809

工具与软件:

大家好、团队成员:

数据表图7-1. 3.3V AVDD 工作电压下的双通道模拟麦克风录音图无外部交流耦合电容器、是否有任何特殊技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PCM1809支持交流和直流耦合输入配置。 客户可以选择对输入进行交流耦合、从而允许器件在内部将输入引脚偏置到电压共模、或者客户可以驱动自己的共模电压。 对于差分输入信号、AVDD/2 -> 2.75/2 = 1.375V 是理想的 Vref、此时差分输入信号的电压为3.3V。