This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:耳机输出和麦克风输入发出嘀嗒声

Guru**** 2887440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446574/pcm2912a-ticking-sound-on-headphone-output-and-microphone-input

器件型号:PCM2912A

工具与软件:

我不久前发现此论坛帖子、该用户曾遇到与 PCM2912A 非常类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752376/pcm2912a-ticking-clicking-sound-constantly-on-mic-and-speaker


音频播放和麦克风录制声音清晰、正常、但在音频播放期间除外 返回有一个~300BPM 快速滴答声,并且在麦克风录音期间有一个重复的声音蜂鸣,大约每0.8秒。

我的原理图供参考、我认为与数据表中推荐的原理图是1对1的、但我已在其中添加了耳机检测电路:

我已附加了一个 MP3文件、其中显示了声音奇怪。

e2e.ti.com/.../PCM2912A-problem.mp3

前8秒是芯片通过耳机麦克风录制300Hz 正弦波(我将扬声器对着正在播放音调的麦克风提起)。 您可以每0.8秒左右听到一次剧烈的蜂鸣声。

接下来的8秒将芯片的音频输出录制到我的音频接口中。 播放相同的300Hz 正弦波、您可以听到~320BPM 嘀嗒声。

为了便于参考、我已经尝试在计算机上使用该板、更改采样率和位深没有任何效果。 此电路板的最终应用是将它与 USB-C iPad 配合使用、连接到 iPad 时也会遇到同样的问题。

有人知道问题可能是什么?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    当麦克风电路因某种原因不正确时、我发现发生了类似的事情。  您是否能够将信号直接播放到输入端(与插孔隔离)? 此外、您是否确定正在使用的耳机的套筒连接器上有麦克风? 许多耳机的麦克风都位于第二个环(原理图中的接地端)上。  

    原理图看起来几乎与应用图完全一样。 唯一的区别是您的谐振器中是否内置了去耦电容器? 您是否注意到来自晶体的时钟失真?

    我以前没有看到过此问题、而且在使用 EVM 时也没有遇到此问题。 如果上述建议不起作用、EVM 样片是否对您有帮助? 这样您就可以获得有效的布局、并查看问题是在于主机端还是在于硬件端。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    我可以尝试将一根导线焊接到麦克风输入、然后将其连接到音频源。

    我很确定我的耳机在套筒连接器上有麦克风、但我怎么能确认这一点有什么想法吗? 在引脚上提供示波器吗?

    需要注意的是、即使我使用带有 TRS 连接的耳机、也能听到快速的音频咔嗒声、即没有麦克风和 SLEEVE+RING2都是 GND。

    我也可以尝试在示波器上查看时钟信号、看看它看起来是什么样子。

    可正常工作的 EVM 样片可能有助于与之进行比较!

    谢谢!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    当然。 我已在此处通过 e2e 向您发送了一个连接请求、以便您可以私下向我提供一个正确的送货地址。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff! 我会立即发送。