This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:功耗和本底噪声

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, TLV320ADC6140, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1443538/taa5212-power-consumption-and-noise-floor

器件型号:TAA5212
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140TAC5212

工具与软件:

您好!

我们考虑在4通道便携式应用中采用超过110dB 的 ADC。

以下是 TI.com 中的候选器件。

关键参数是 PCM 从器件和 PLL 关闭时、192KHz 采样模式下的3.3V 功耗。

和噪声整形特征、我们希望本底噪声平坦度高达80KHz。

您能给我们展示一下这些规格(典型值)数值和 FFT 数据吗?

 

TAA5212 x 2件

PCM6240

TLV320ADC6140

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    我们的噪声图覆盖音频频带20Hz - 20kHz、超过这一点、图中将会出现显著下降(无音频数据)。 您可以在每个器件的数据表中找到这些图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    在数据表上、我们可以找到 FS= 192KHz 本底噪声图数据。  由于192KHz 采样 EE 应用、我们的客户需要查看高于20KHz 至80KHz 的本底噪声。

    在 FS=192KHz 工作条件下、功耗性能数据是如何获得的?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在团队周五返回时跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    采样频率是模拟信号进行数字采样的速率、通常远高于音频频带(44.1kHz 或48kHz 的倍数)。 音频频带是人类听觉的范围(20-20kHz)以及采样过程旨在采集的信号部分。 在此范围内、会录制/播放许多音频图来测量性能。

    例如、您可以在 TLV320ADC6140数据表的图17中看到本底噪声图。 超过20kHz 后、将出现显著的压降、如图15所示。 数据以48kHz 的频率收集、预计在192kHz 采样时会相同。

    产品页面的技术文档部分列出了功耗矩阵。 TAA5212仍处于预发布状态、因此数据不是最终数据、客户可以使用 TAC5212功耗矩阵作为粗略参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    感谢您的答复。

     

    我们已经访问了 TAC5212数据表来了解功耗规格、但仍待定。

    而且不存在192KHz 测量条件。

    如果可能、请提供 TAA5212 FS=192KHz 功耗的实际数字、无需(典型值)、(max)作为参考编号。 为了确保 DIN、这在今年年终赛季非常重要。

     

    TLV320ADC6140图15是以下条件下的通带频率响应。

    " fs = 48kHz、32位音频数据、所有性能测量都是使用20kHz 低通滤波器和 A 加权滤波器完成的"

    这就是我们可以看到略低于20kHz 频率响应的原因。

    在市场上、我们的客户生产的 FS=192KHz 记录仪可采集高达80KHz 的信号、请向我们提供本底噪声数据、您的设计团队可能会收集这些数据的验证数据。


    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    是的、我们的测试/验证团队仍在收集此数据。 同时、您可以参考本应用手册进行粗略估算:

    不同使用场景下的 TAC5XXX-Q1功耗矩阵

    我会尝试找到我可以分享的任何 TAA5212初步数字。

    在市场上、我们的客户生产的 FS=192KHz 刻录机要采集高达80KHz 的信号、请向我们提供本底噪声数据、您的设计团队可能会获得这些数据的验证数据。

    我可以为您提供这些数据、但这些数据将在工作台上手动完成、因为我们的验证团队没有这些数据。 您能否确认您想要一个类似于图15的图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Daveon:

     本底噪声 FFT 图是 TLV320ADC6140数据表中的图17和图8。

     我们会通过电子邮件联系这些查询。

     我们来看一下。

     此致、

     Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将提供离线功耗