This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:EQ 参数调整与寄存器

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446622/tas5782m-eq-parameter-adjustment-vs-register

器件型号:TAS5782M

工具与软件:

尊敬的先生/女士:是否有专门的寄存器用于调整 EQ 节点的增益? 在 PPC 工具中、当我尝试调整 EQ 节点的增益时、输出 C 文件似乎会更改大部分代码、而不是只进行一次寄存器调整。 我希望通过更新一个或多个寄存器来调整 EQ 节点的增益。 它是可行的吗? 如果没有、是否有计算公式? 如果不是这样、假设我必须更改7个固定频率的 EQ 增益、在1步长刻度中将每个增益水平从-12dB 更改为6dB、那么增益将为7 x 19步。 如果我必须更新一段代码以使增益在每项设置2KB 时发生变化、那么对于所有这些组合、它将消耗我7 x 19 x 2KB = 266KB 的代码。 是否有更好/更简单的方法来调整固定 EQ 节点的增益、而无需更新大量代码设置? 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预计在24小时内得到回复。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、  

    在 i2c 日志窗口上、进入记录模式后、它会记录使用 GUI 时所做的寄存器位更改。 请尝试记下在 GUI 中进行增益配置时会发生变化的代码行。 该寄存器将是控制增益设置的寄存器。 转储但未更改的其他寄存器可以保留原样。  

    下面是记录模式下 i2c 日志窗口的图像。 增益设置更改为不同的值、以确定哪些寄存器控制 EQ 增益。 此处、寄存器 x1C 和 x58是控制 EQ 增益的主要寄存器。 器件中的 EQ 功能是动态的、因此有多个寄存器控制此增益特性、而不仅仅是一个。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    第一增益设置

    第二增益设置:  

    此致、

    Ore.