This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:插入耳机时出现 I2C 通信问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444650/lm49450-i2c-communication-problem-when-headphone-is-plug

器件型号:LM49450

工具与软件:

我有一个采用 LM49450芯片组的应用。

当使用芯片组与扬声器没有问题,但当我插入耳机,

当我尝试更改耳机音量(或尝试发送任何其他 i2c 命令)时、i2c 通信总线崩溃。

有什么想法吗?

我注意到、当电荷泵被旁路时、I2C 访问是正确的、但耳机输出音频不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassandre、  

    请分享该设置的原理图  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢原理图。 允许24小时审查。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassandre、  

    我首先将 i2c 线拉至系统的 IOVDD 线。 下面是从此 应用手册检索到的一个示例

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一点没有区别。 请注意、I2C 访问仅在插入耳机时崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassandre、  

    简单来说、当模拟输出在 L&R 扬声器上时、i2c 正常工作、但当使用耳机作为模拟输出时崩溃。 因此、此应用中的 i2c 以一种模式运行。  

    您可以在插入耳机时验证 SDA 线的状态吗?  

    另请详细说明绕过电荷泵电容器是什么意思? 它是否已物理移除?  

    此致、

    Ore.