This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:如何检测这两个事件

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446788/tlv320dac3100-how-to-detect-this-two-event

器件型号:TLV320DAC3100

工具与软件:

TI 人好

我的客户希望使用  TLV320DAC3100识别以下两种情况:

我们的 TLV320是否能够通过某些寄存器或功能来完成此操作。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一种情形、您是否意味着 SPKVDD 为低电平? 我认为该器件无法识别这一点、如果 SPKVDD 低于 约2.7V、您就没有扬声器输出。 在第二种场景中、您是说 SPKVDD 何时足够、器件中没有数字音频? 这将由 I2S 主机控制、而不是由 DAC 控制、因此、我认为 DAC 不会在没有音频输入时明确标记、除非您是指其他情况。 请告诉我这些细节、以便我能提供更好的帮助。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我和客户确认需求后、客户表示 SPKVDD 正常、我们的芯片能否监测芯片内部的 D 类放大器的输出功率是否正常?

    比如说我们 D 类的放大器有损坏的、输出功率无法达到预设的值、我们的芯片能够检测到这个东西吗? 第二个问题也是、在假设 I2S 正常的情况下、是否有任何 D 类放大器监控?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

     除了使用 MICDET 进行开路负载检测之外、我认为 DAC 没有任何智能功能、我想这是我们通过电子邮件讨论过的。 输出功率能力取决于 SPKVDD。 如果放大器在数据表中的最小和最大额定值范围内运行、则不应损坏放大器。 扬声器放大器具备过流检测功能、因此如果扬声器短路、器件中的输出级将关闭。  

    要检测放大器的输出、我也不认为有特定的功能可以测量输出、但您可以使用 DRC 测量 DAC 模拟路径输出、可以将 DRC 触发的阈值设置为低电平、然后 DRC 标志将处于活动状态、但信号将非常压缩。 这取决于您测量的信号类型。  

    请告诉我您的想法、或者如果您有更多信息、以便我可以提供更多帮助。

    此致!
    MIR