This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:PCM6240的未使用端子

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447967/pcm6240-q1-unused-terminals-of-pcm6240

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

如果以下引脚未使用、是否可以将其保持未连接(悬空)状态?

GPI1、GPI2
GPIO1、GPIO2、GPIO3
VBAT_IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miki:

    是的、数字输入/输出引脚可以保持悬空。 VBAT 仅用作直流电压监测器以进行诊断、如果未使用、也可以将其保持悬空。

    此致、