This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447497/tas5806mevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TAS5806MEVM

工具与软件:

你(们)好

您能否提供 SKU TAS5806MEVM 的 CE/EU 符合性声明(EU DoC)?

此产品带有 CE 标志、但在 T. 我的网站。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面随附的 DoC。 我正在努力将其填充到 EVM 工具页面上。 感谢您提醒我们注意这一点!

    e2e.ti.com/.../sszqsx0.pdf

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好悉尼

    非常感谢。 这样就解决了问题。