This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:FAULT 引脚和 WARN 引脚之间的区别?

Guru**** 2610785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448719/tas6424e-q1-the-difference-between-fault-pin-and-warn-pin

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

团队成员、您好!

如果 SOC 剂量没有 PWM 引脚、这意味着我们无法使用 TAS6424E 警告功能?

WARN 引脚与 FAULT 引脚之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    百灵、

    基本区别在于、故障会将一个或所有通道置于 Hi-Z 模式、以保护器件免受故障的影响。  警告或警告不会将某个通道或所有通道置于 Hi-Z 模式、而是提供警告、指明故障可能即将发生、应采取措施。  唯一不同的警告是 POR。   请参阅数据表中的表9-5。

    此致、
    Gregg Scott