This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:软件复位后 I2C 地址更改

Guru**** 2610155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447180/tas6584-q1-i2c-address-changes-after-sw-reset

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的各位同事:

 

在我们的放大器产品中、我们使用 TAS6584功率级。

最近、我们收到三个客户索赔、并注意到6584功率级由于 I2C 通信丢失而无法正常工作。

我们还注意到、I2C 通信丢失发生在芯片 SW 复位(使用模式 CTRL 寄存器)之后

I2C 地址从0xC2更改为0xC0。  这种行为是零星的。

 

在原理图中、我们使用1K 下拉寄存器、因此地址应为0xC2。

 

我想知道这是否是您已知的问题以及如何解决此问题。

 

非常感谢。

 

此致、

华马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    华马

    我们还没有看到这个问题。  我是否可以离线联系您、以便您分享原理图和 PCB 布局、从而了解 I2C 地址如何不正确?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott 先生:  

    我的电子邮件地址和团队帐户是 hua.ma@askgroup.it。 我很高兴能与您分享原理图。

    BTW、如果 PD 升高和 STBY 升高之间的时间间隔(如果过短)、它是否会导致 I2C 地址更改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华  

    顺便说一句、如果 PD 提升和 STBY 提升之间的时间间隔过短、它是否会导致 I2C 地址更改?

    地址检测不太可能仅与 PD 引脚相关。

    请通过电子邮件继续与 Gregg 讨论,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、  

    我没有 Gregg 或您的电子邮件地址、请先通过电子邮件/团队联系我。 谢谢  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华

     请发送至 derek-gong@ti.com 和 shadow-he@ti.com。