This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:FMT0引脚的 TDM 模式/功能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448262/pcm1822-tdm-mode-function-of-the-fmt0-pin

器件型号:PCM1822
主题中讨论的其他器件:PCM1681

工具与软件:

我在看数据表时混淆了 FMT0引脚的功能。

根据第8.3.2/表8-2、FMT0选择使用 I2S 还是 TDM 模式。 这里并没有关于主模式或从模式的内容、因此我想这两者都适用。 到目前为止一切顺利。

但是、在第8.3.2.1节中、图(图8-1至8-4)表明 FMT0与时序/通道数有关系、但我觉得这并没有道理(尤其是因为这是一个双通道器件)。 我想8.3.2.1中的图片可能有问题。

可以有一位 TI 员工来详细说明一下吗?

我想在 TDM 模式(从模式)下使用该器件、每帧256个 BCLK 周期(8个通道、每个32位)(48kHz)、因此我可以将其 与 PCM1681 (8通道 DAC)连接到同一音频接口、从而实现2通道输入和8通道输出。  我想知道这是否可行。

谢谢你。

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    你是对的、在时序图中似乎有一个错误、我已经为我们的团队做了一个备注来纠正这一问题。 FMT0仅在 I2S 和 TDM 模式之间切换。 该器件还可轻松支持具有256*BCLK 的48kHz FS FS