This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何配置差分线路输出?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449480/tlv320aic3204-how-to-configure-differential-line-outptus

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

我无法确定差分的最佳配置是什么 通信 输出的和。

据我所知、有两种选择:

  1. 对于两个 DAC (左侧和右侧 DAC)、请使用耳机(HPx)和线路输出(LOx)的组合
  2. 一个 DAC 仅使用耳机输出(HPL 和 HPR)、另一个 DAC 仅使用月出(LOL 和 LOR

哪种是首选配置? 此外、在一个差分输出中混合线路和耳机输出是否有任何缺点(方案1)?

此外、如果一个通道使用耳机输出而另一个通道使用线路输出时、性能是否有差异(选项2)?

此致、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marijn:

    输出级非常灵活、因此任何输出驱动器都可以从左或右 DAC 通道中进行选择。 对于差分、其中一个驱动器需要获取信号的负半部分、因此方案2最接近您要寻找的方案。 但耳机驱动器和线路驱动器具有不同的性能规格、因此我不建议尝试同时使用这两种规格来实现立体声差动输出。 我也不会试图例如使 LOL 为同一差分对的正半部分和 HPR 为负半部分。

    您可以将右侧 DAC 设置为与左侧 DAC 相反、从而为您提供差分输出。 您可以将它们路由到线路输出或耳机输出、从而提供单声道差动输出。 器件只限于单声道差分输出。

    此致、
    Jeff McPherson