This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:PCM1798无模拟信号输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448039/pcm1798-pcm1798-no-analog-signal-output

器件型号:PCM1798
主题中讨论的其他器件: TAD5242

工具与软件:

Dears、

信号通过 KT56 (RF SOC)输出 I2S、然后进入 PCM1798、但 PCM1798不输出模拟模型、我测试所有音频数据格式。
I2S:LRCK 48kHz Bck 3.072MHZ MCLK 12.288MHZ、SDOUT、带数据输出
PCM1798静音引脚0 RST 1 DEM 0

请帮助检查一下。

Shcematic 和 PCB 布局请查找附件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的这款设备专家今天不在办公室、我们将在周一与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个24位器件、查看您的 clk 值、发现存在不匹配情况。

    BCK=通道数 x 通道深度 x FS 2.304MHz

    您使用的 bck 值不是2.304MHz、而是 BCK 值错误。 请更改  并重试。 显示连接。

    侧边说明: 我会为 RESET 引脚使用具有更高阻值的上拉电阻器。 由于输出是 电流、 因此您需要将其转换为电压并对其进行滤波。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    KT56只能输出3.072MHz 作为主器件、但不能输出2.304MHz、您能帮我检查是否有更好的解决方案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    您有 两个可能不适合您的情况的选项:

    1-使用正确的 bck 为您的48K 采样率,这意味着找到一种方法来发送正确的 clk 2.304MHz

    2-更改使用32位部件(如 TAD5242)的部件、然后使用3.072MHz

    您现在拥有的是、 需要不同的时钟、除了选项1、我没有其他建议、因为您 此时不想更改器件。

    我不喜欢 I2S 的 clk 分压器、但您也可以探索该选项。  

    此致、

    Arash