This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:与 PCM6240-Q1的软件差异

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448550/pcm6340-q1-software-difference-with-pcm6240-q1

器件型号:PCM6340-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

在相同条件下的软件(任何寄存器差异或任何特殊配置)中、PCM6240和 PCM6340之间是否存在任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    PCM6xx0系列都与软件兼容、共用同一个寄存器映射。 例如、如果您比较了2通道 ADC 和4通道 ADC、这些差异将显示为保留位。 额外的2个通道将显示为2通道器件寄存器映射的相应寄存器的保留位。

    PCM6340和 PCM6240之间的主要区别在于 MICBIAS 的电源引脚。