This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:VBAT _IN 引脚电流消耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447178/pcm6260-q1-vbat-_in-pin-current-consumption

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 PCM6260-Q1数据表中、VBAT_IN 引脚用于输入电压监控。

我们正在评估整个系统的电流消耗、因此我们想知道此引脚上的电流消耗。

我在数据表中找不到相关信息、我可以知道 PCM6260-Q1的 VBAT_IN 引脚的电流消耗吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    VBAT_IN 用作诊断的基准电压、不驱动任何内部块。 电流消耗在<10uA 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    当 MICBIAS 为8V 时、我们可以使用3.3V 为 VBAT_IN 供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    VBAT_IN 引脚的主要用途是帮助我检查模拟输入是否短接至 VBAT。

    我们是否可以知道您为什么要将 VBAT_IN 连接到3.3V 而不是 VBAT?

    如果模拟输入首先以某种方式短接至 MICBIAS、然后短接至 VBAT_IN、那么该8V 将馈入 MICBIAS、并可能损坏您的3.3V 电源 轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待 Eric 回复 Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Daveon:

    我们对 VBAT_IN 设计很好奇、因为该设计适用于电池短路检测、但该引脚的最大额定电压仅为18V。

    对于具有负载突降测试的12V VBAT、我们将看到 VBAT 上为35V、这将损坏该 VBAT_IN 引脚。

    如果要将这个引脚直接连接到 VBAT、有人建议我在此引脚上使用钳位电路。

    可否了解一下 WW 客户最常使用此引脚的方式?

    它们还通过额外的钳位电路将其连接到 VBAT?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我见过客户使用降压/升压转换器+ LDO 和定制钳位电路的组合。 这最终将归结为客户偏好和他们的系统要求。