This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112-Q1:Linux 驱动程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112-Q1, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449089/tac5112-q1-linux-drivers

器件型号:TAC5112-Q1
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

你(们)好  我们有兴趣使用 TAC5112-Q1/XC5112WQRTVRQ1。  在信息页面上、对于软件开发、它参考 PUREPATHCONSOLE。  如果我正确理解该软件、则可将其用于根据用户通过 GUI 进行的选择获取器件适用的寄存器设置。

我们有兴趣在嵌入式 Linux 设备中使用该设备、通过将其与 ALSA 堆栈集成的驱动程序。  该器件是否支持 Linux?

谢谢!
  Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们目前正在开发适用于该器件的 Linux 驱动程序。 这些报告应在未来几周内公布。  

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 MIR、很高兴听到。

    我会密切关注产品页面。  但是,如果有其他地方我应该看,请告诉我。

      Steve