This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861-Q1:PCM1861-Q1晶振和振荡器

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1861-Q1, PCM1821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448512/pcm1861-q1-pcm1861-q1-crystal-osilator

器件型号:PCM1861-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1821-Q1、PCM1821

工具与软件:

我将通过如下所示的连接12.288MHz OSC 使用具有硬件控制模式和 I2S 格式的 PCM1861-Q1 ADC、从而使默认的48kHz Fs 而非24.576MHz 晶体。 它的位置非常靠近 IC

但有时由于没有工作、所以当把几个 pF (18pF)放置到 C22、C25时、没有晶振、 这种情况就已经消失了。

之前、我使用了24.576MHz 晶体与这18pF、而且我从未掩盖过这一个。  

在 PCM1861-Q1中、使用12.288MHz OSC 时是否有一些薄弱点? 如果是、是否可以像上述那样放置几个不含晶体的 pF? 帮助获取您的建议

顺便说一下、我还将 PCM1821-Q1与 Pinging 12.288MHz OSC 一起使用、但在 PCM1821中、它运行良好而不会出现此类问题。

帮助您的支持人员识别它

谢谢  

此致、

Jaydon