This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:768kHz 失真

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448295/tlv320adc6140-768khz-is-distorted

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

我正在尝试以768kHz 的采样率使用 TLV320ADC6140。 它在高达384kHz 的频率下运行、但当我将其设置为768kHz 时、我会得到失真波形、好像 ADC 不保持最新(波形在模拟域中似乎失真)。 我尝试了主模式和从模式(使用 TMS3206747 DSP)。 使用 PurePath 3时、我只看到采样频率选择高达384kHz。 我曾尝试使用 PurePath 3的手动 PLL 设置、但似乎无法导出手动选择的 PLL 寄存器。 如果器件能够支持未列出的采样率、我也可以使用512kHz 的采样率。 我尚未使用该器件的 DSP/滤波功能。 我的 MCLK 频率为24.576MHz、我仅使用 ADC 通道1和2 (一个在 SDOUT1上、一个在 SDOUT2上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚注意到、如果我仅启用 CH1、似乎可以很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    768kHz 采样率仅支持线性相位(DECI_FILT = 00)抽取滤波器响应。 不支持 AGC 和 DRE、双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块。 仅支持一个通道。 它可以是模拟通道或数字 PDM 麦克风。

    如需更多信息、请访问:  

    TLV320ADCx140/PCMx140-Q1采样率和支持的可编程处理块(修订版 B)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在 TLV320ADC6140数据表的下一个版本中提及基于采样率选择的通道限制。 这可能会防止其他人不得不完全重新设计他们已经为其构建和填满 PC 板的产品。