This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:将 TAS5805写入 the.h 文件后、测量了输出频率响应曲线。 结果未生效。

Guru**** 2558640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447978/tas5805m-after-the-tas5805-was-written-to-the-h-file-the-output-frequency-response-curve-was-measured-the-result-did-not-take-effect

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805

工具与软件:

PPC3软件用于生成 A.H 文件、其中包含 EQ 和交叉、编写 TAS5805并检查验证代码、

并在不发生任何变化的情况下测量输出端的电压频率响应曲线。 (__LW_AT__写入无效)

用PPC3软件生成一个包含EQ和crossover的 μ h文件、写入TAS5805并核对了校验码、测量输出端的电压频响曲线、没有发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下什么是误差、并提供任何描述该行为的图表?

    此致、

    Ramsey