This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2EVM:验证 plimit

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2EVM, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446599/tpa3139d2evm-validating-plimit

器件型号:TPA3139D2EVM
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254

工具与软件:

您好!

我设法使用 TPA3139D2EVM 在我的扬声器上播放一些音乐。 不过、我需要知道 plimit 是如何工作的、因此我使用示波器探测 outr+、并在 J7处有跳线时转动 plimit 的旋钮、设置为 IN。  

当 我将 plimit 上的值从0.4762V 更改为1.5V 时、示波器上显示的波形不变

我提供5伏、0.8安的2个扬声器、每个扬声器4欧姆、2瓦。 我在示波器上看到 Vp =大约7.91V、我认为它不是正确的值?   



我想询问 plimit 是如何工作的、我们如何验证变化?  

谢谢你。

此致、  
塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    plimit 的工作原理是调整设备内部的"虚拟导轨"。 链接的一节中的公式介绍了如何确定电平以及如何确定相应的输出电平。 您能向我发送设置和输入/输出信号的图片吗? VP 不可能会超过电源电压、因此我想确保信号都在合理范围内。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:  

    这是电路板的设置:
    J7被置位以启用 plimit  
    J6和 J10设置为差分输入模式  
    J12、J15设置为 BTL
    J13设置为20db 增益
    J14设置为低空闲电流

    我将使用 TLV320AIC3254向 TPA3139D2EVM 发送信号。 我已将信号电缆直接焊接在 C11和 C24的 RINP 和 LINP 上。

    这是电源关闭时 RINP 的输入。



    这是电源打开且扬声器正在播放音乐时 RINP 的输入:


    输出电容损耗:

    当 plimit 电压设置为0.4762V 时、我将为输出信号得到此值。 正确答案是肯定的、根据数据表、虚拟电压轨应为11.4* 0.4762 = 5.428V、但我只提供5V 和0.8A 电流。 那么我应该为 Vp 得到5V 电压?  

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    好像没有音频信号进入器件。 验证 plimit 的方法是在满量程(预期最大输入电平)下播放1kHz 正弦波并查看差分输出。 不同的 plimit 电平将决定差分电平的削减位置。

    如果 plimit 的预期电源轨超过 PVDD、则实际电源会限制器件的输出。 您看到的振铃可能是由于 LC 滤波器欠阻尼、LC 滤波器不匹配、敏感扬声器负载或铁氧体磁珠滤波器所致。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:  

    感谢您的解释、根据我的理解、调整 plimit 将改变输出电平、plimit 将确定电压削波发生的位置。

    目前我正面临另一个问题、即调整 plimit 不会改变 OUTR+和 OUTL+的输出电平。 如果我增加 plimit、我应该看到放大倍数增加吗?  

    此致、

    塞缪尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    如果 PLIMIT 导致一开始出现削波、则预计会看到较少的削波。 如果信号电平足够大、可以在虚拟电源轨上进行削波、并且虚拟电源轨低于实际电源电压、则调整 PLIMIT 将通过或多或少的削波来增大或减小峰值电平。

    此致、

    Ramsey