This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:可以使用较大的电容器吗?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448818/tas5825m-ok-to-use-larger-caps

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!  

由于 BOM 的限制、我们可以为 TAS5825M 上的自举使用1 μ F 电容器、例如 TDK C1608X6S1H105K080AC。
这对于器件来说是可以的吗、或者额外的电容 会使内部二极管过载吗?
我们是否需要进行其他更改、例如增加 GVDD 去耦以适应为自举使用1uF 电容器?  

此致、
Kristian Bergh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristian:

    不应降低自举电容器值。 当它们需要导通时、它们充当高侧 FET 的临时电源。 该器件专为此2.2uF 而设计、更改此值可能会导致高侧 FET 无法完全导通。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢快速响应。 不过、我想您可能在谈论的是一种可能不同的产品 。
    我将尝试更好地指定我要讨论的电容器。
    参考 相关帖子 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858609/tas5825m-capacitor-change-from-0-22uf-to-0-47uf
    以及 TAS5825M 数据表中的修订版本 F (2019年10月)更改为修订版本 G (2020年7月):
    "在自举电容器部分中将电容器值从0.22 µF 更改为0.47 µF .......................... 84英寸
    将自举电容器(C6、C9、C13和 C10、如下图所示)从0.22uF 增加到0.47uF、
    我想知道这些电容器是否可以 在不对器件(TAS5825M)造成任何不利影响的情况下增加到1uF?
    我特别想 在下图中使用 TDK C1608X6S1H105K080AC 来代替 C6、C9、C13和 C10。

    对于 TAS5825M、这可以吗?
    是否需要进行其他更改、例如增加 GVDD 去耦的电容值?  

    此致、
    Kristian Bergh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristian:

    抱歉、电容应该是0.47 μ F、这是对的。 虽然这种价值与我最初的反应不同、但原因是相同的。 增大电容意味着电容器需要更多电荷才能达到所需电压。 虽然1uF 仍然可以工作、因为增加不是太大、但未使用该值对器件进行设计或验证。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我理解。 感谢您提供的信息!

    此致、
    Kristian