This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:2个级联

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449485/pcm1690-2pcs-cascade

器件型号:PCM1690

工具与软件:

您好!

  客户需要使用16个通道。 我们可以级联2个器件来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、bck 限制为(max)= 1/40N=> 25MHz。  要使用16通道数据(并假设48KHs 采样率和24位数据)、您的 BCK 必须运行为

    18.432MHz、符合规格。   因此,从设备外部, 如果您可以管理将数据相应地输入 到2个并行的 PCM1690 ,那么您可以获得2组8通道(或简称16通道)的数据。

    此致、

    Arash