This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560TLEVAL:超声波扬声器的外部电源

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8871, LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432389/lm48560tleval-external-power-supply-for-ultrasonic-speakers

器件型号:LM48560TLEVAL
主题中讨论的其他器件:LM48560、DRV2700、DRV8871

工具与软件:

我正在测试 LM48560以在38kHz 和42kHz 之间的频率变化中驱动最多5个超声波扬声器、每个150nF、最大30Vpp。

内部升压升压转换器的应力似乎过大、我可以使用15VDC 外部电源为 TP2处的 IC 供电吗? 由于输出是全桥、我相信这将为我提供整个扬声器所需的30Vpp 电压。

是否可以 简单地将15VDC 馈送到 TP2以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我认为这应该可行、一定要先禁用内部升压、再从外部给 VBST 引脚上电。 请对此进行全面测试、因为这不是传统用例、因此性能可能不符合数据表。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡
    似乎来自扬声器的升压电压在很大程度上取决于输入电压以及所连接扬声器的容性负载。 是否有建议的方法可以在不采用外部升压转换器的情况下提高扬声器电压?
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    压电式扬声器的输出在很大程度上取决于其电容。 通常、随着电容增加、频率响应受到更大的限制、例如 DRV2700文档中的以下示例:

    考虑到如此高的频率、您甚至想驱动超过20k 的电压、电压驱动将受到限制。
    LM48560以及一般来说所有与音频相关的驱动器的额定功率高达20k。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道这一点。

    然而、超声波扬声器是压电式扬声器、需要一个能够处理电容负载的驱动器、LM48560可以处理带宽、但确实在超声波频率下、此类扬声器的阻抗会下降。 我还没有找到比 LM48560更合适的驱动器 IC。 为了增加功率输出并减少负载问题、我已将一个电感器与扬声器并联、以便 LC 谐振略低于38kHz、这似乎会将 LM48560的电流消耗降低至38..42kHz 左右、因此我似乎仍可以使用 LM48560作为合适的驱动器。

    我还测试了 DRV8871 H 桥电机驱动器、因为它可以处理更高的电流并处理开关速度、但到目前为止 LM48560的性能似乎更好。 对于此应用、您会有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我将仔细检查是否有其他器件更适合此类应用。 请留出几天时间与您联系。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我只是想来结束这个。 我认为您的权变措施到目前为止是最佳解决方案。
    其他器件仍需要外部电源、并且您仍需要在压电负载下补偿较高频率下的负载效应。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师