This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:使用 LM48580来驱动磁性扬声器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, LM48511, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450507/lm48580-use-lm48580-to-drive-magnetic-speaker

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件: LM48511TPA2011D1

工具与软件:

尊敬的 TI:

请参考 e2e 的情况、LM48580可驱动磁性扬声器。
e2e.ti.com/.../lm48580-lm48580-configuration

设计条件:
磁性扬声器的额定功率为3W @ 8欧姆(最大 Vpp = 13.85V)。
只有音频输入和输出信号。

问题:
当以2KHz 频率播放音调时、输出电压是否会超过11Vpp?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rence:

    如果使用传统扬声器、则可能需要改用 LM48511。 TPA2011D1是另一个具有稍低功耗且不集成升压的选项。
    您在图3中看到的图是压电负载的情况、如果您使用的是传统扬声器、则不会期望频率响应下降、因此您会得到高达~20kHz 的更平坦响应。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师