This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:对 LM4871M 进行仿真

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449961/lm4871-simulate-lm4871m

器件型号:LM4871

工具与软件:

我按照所示的典型电路构建了 LM4871M 的电路、但 LM4871M 的输出将始终为5V。 我该如何解决它?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meihan:

    我们对仿真模型的支持有限、但我会在下面添加一些评论:

    • 您是否尝试了反相 C3连接? 正极侧至输入源信号。
    • 您可以尝试在输出之间添加电阻器负载、而不是仅连接示波器输入。

    此致、贝斯特
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 我发现、如果更换输入引脚、那么电路工作正常。

    这真的很奇怪、因为现在两个引脚的连接与数据表是相反的。

    此致、

    Meihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meihan

    这可能是模型描述的方式造成的。 遗憾的是、没有适用于此器件的 EVM、但可以构建一个简单的 PCB 来测试实际器件。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师