This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:应用问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449996/pcm6240-q1-application-issue

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM6340-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想在4通道输入中使用 PCM6340-Q1并需要 I2S 输出、但我只看到有一个 SDOUT、但根据我的理解、一个 SDOUT 只能在 I2S 模式下输出两个插槽、您能帮忙查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    可以、虽然传统 I2S 格式是左右数据的2通道、但该器件允许用户将输出配置为可支持多个通道时隙的 I2S 格式(FSYNC 的2个子帧)。 示例如下所示: