This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861-Q1:PCM1861-Q1 ADC 振荡器或 Cyrstal 用法

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821-Q1, PCM1861, PCM1821, PCM1861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448062/pcm1861-q1-pcm1861-q1-adc-oscilator-or-cyrstal-usage

器件型号:PCM1861-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1861、PCM1821-Q1 PCM1821、

工具与软件:

大家好!

如下所示、我通过连接12.88MHz OSC 来使用具有硬件控制模式和 I2S 格式的 PCM1861 ADC、以生成默认的48kHz Fs、而不是24.576MHz 晶体。 它距离 IC 很近

但有时没有工作状态、因此当将几个 PFG (18pF)放入 C22、C25 Wihout Crystal 时、 这种情况已消失。

以前,我使用24.576MHz 晶体与这个18pF ,我从来没有隐瞒这一个。  

在 PCM1861中、使用12.288MHz OSC 时是否有一些薄弱点? 如果是、是否可以像上述那样放置几个不含晶体的 pF? 帮助获取您的建议

顺便说一下、我将 alos PCM1821-Q1与 Pinging 12.288MHz OSC 一起使用、但在 PCM1821中、它运行良好而不会出现此类问题。

帮助您支持识别它

谢谢  

此致、

Jaydon  

此致、

Jaydon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydon:

    当使用 XTAL 作为外部时钟源(通常为15pF)时、建议使用接地电容器。 此外、12.288MHz 低于我们硬件控制器件的建议频率限制、这可能是您遇到此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复。 我可以看到 XTAL 的最小 Fs 除以15MHz。 因此、在 PCM1861-Q1的 EVM 中有24.576MHz 晶体  

    但我想使用12.288MHz FS 来设置默认48kHz、在表格中、从1MHz 到50MHz 可以实现3.3V CMOS MCLK、因此我添加了此12.288MHz OSC、而不使用24.576MHz 晶体。 所以,帮助获得以下问题的建议  

    -。 PCM1861-Q1不建议使用外部 OSC?

    -。 如果可以使用外部 OSC (如12.288MHz OSC)、如何实现它的连接?

    -。 使用具有15pF 电容的晶体(来自15MHz)比使用外部 OSC 更好吗?  

    帮助您再次获得建议。

    谢谢  

    此致、

    Jaydon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接将12.228MHz 输入到 SCKI 引脚中、并 根据所需的时钟比率配置 MDX 引脚。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第9.3.9节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daven:

    谢谢你的答复,我也想得到你的建议。   

    1. 即使在没有晶体的情况下直接使用12.288MHz OSC 连接到 SCKI、也应使用 XTAL 的电容(15pF)而不是留下 N 如何保护目前遇到的任何无法正常工作的问题?

    2. 在 PCM1821-Q1中没有 XTAL 连接、而只是 OSC 连接方式。 我使用了如下所示的相同12.288MHz OSC、但在 PCM1821-Q1中不存在此类问题。   在连接12.288MHz 等外部 OSC 时、您可以帮助告知 PCM1861-Q1和 PCM1821-Q1的区别是什么?

       

    我必须最终确定 ADC 部分、非常感谢您对上述问题的建议。

    谢谢  

    此致、

    Jaydon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydon:  

    OSC 时钟通常直接提供时钟信号、无需添加外部组件。 无源 XTAL 时钟发生器通常依靠外部电路振荡。

    如果您直接向 PCM186x 的 SCKI 提供振荡器时钟、应该不会出现问题(与 PCM182x BCLK/CCLK 输入相同)、但是 PCM186x 的 X0/XI 引脚 专为无源石英晶体元件而设计、这些元件需要前面提到的外部电路。