This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:不带 EVM 时使用

Guru**** 2769315 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450322/tas5825m-usage-without-evm

器件型号:TAS5825M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5828M

工具与软件:

我想使用 TAS5825M 或  TAS5828M、而不购买适用于 PurePath 的 EVM (PPC3)。 我知道我无法使用 SmartAmp 等某些功能、因为这些功能需要使用 EVM 来描述扬声器的特征、但我不愿意使用这些功能。 因此、我有两个问题:

  1. 是否可以在完全不使用 PPC3的定制 PCB 上使用这些器件、从而完全不使用该器件的所有 DSP 功能?
  2. 是否可以使用 PPC3 来实现某些特定的功能(如 EQ)并创建配置文件、以便我可以通过 I2C 将其上传到器件而无需购买 EVM

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aforino:

    无论使用多少(如果有) DSP 功能、都应使用 PPC3来生成初始化脚本。 如果您需要具有硬件配置选项(无需 I2C)的放大器、我推荐使用 TAS5827

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:  

    感谢您的快速响应。 那么、是否可以在不带 EVM 的情况下使用 PPC3来生成初始化脚本?

    此致!

    Aforino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aforino:

    是的、您无需 EVM 即可使用 PPC3生成脚本。

    此致、

    Ramsey