This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:BD 模式下 LC 滤波器的影响

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448699/tpa3116d2-impact-of-lc-filter-in-bd-mode

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

我们想知道 LC 滤波器在 BD 模式下运行器件时的影响、因为它不需要 LC 滤波器。   

BD 模式与1SPW 模式的主要区别在于效率、THD 降级、但整体开关频率应该合适吗? 在1SPW 模式下、由于开关 P 或 N、开关损耗将会降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    调制方案不会改变开关频率。 与铁氧体磁珠相比、使用 LC 滤波器可提高效率并降低 EMI。 这是因为 LC 滤波器更好地 降低纹波(纹波电流而不是看到 PVDD 的负载)、并且更好地滤除高频能量。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey、感谢您的快速响应。  

    如果我们根据 AM 配置考虑开关频率为500kHz、则 LC 低通滤波器(基于评估板-> 61K 截止频率为10uH 和0.68uF)显然会产生一些影响?

    我在 ltspice 中仿真了采样电路、并注意到了不同的输出电压和电流波形。 我还附上了 ltspice ckt 文件、供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    是的、LC 滤波器的影响比铁氧体磁珠大得多。 您看到的正弦波来自 LC 滤波器的转角频率、而铁氧体磁珠(通过与负载的直接连接建模)没有此类谐振或滤波。 在铁氧体配置中、扬声器本身将充当主滤波器、模型中未显示该滤波器。  

    一般而言、与铁氧体磁珠相比、LC 滤波器能够更好地进行开关滤波、但占用的空间更大、成本通常更高。 使用铁氧体磁珠作为滤波器时、只有开关的高频边沿会衰减、而 LC 滤波器会降低所有开关频率、并且可以使用 此工具进行设计

    此致、

    Ramsey