This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:使用具有同轴电缆输入的其他 SPDIF 端口

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450014/pcm9211-using-other-spdif-ports-with-coax-inputs

器件型号:PCM9211

工具与软件:

您好!

如果在 IC 之外进行放大、则在没有同轴电缆放大器的 RX 输入端使用其他 SPDIF 同轴电缆输入是否存在任何问题?   您是否有关于实现此目标的最佳方法的参考原理图或指南? 我们不需要 TOSLINK、但可以轻松使用几个额外的同轴输入(两个以上)。  是否只是获取+/- 0.6V 峰间信号并将其转换为0V/3.3V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:  

    有关任何 TI 器件的参考设计、您可以访问此页面、查看您所需的器件是否有可用的参考设计。 此部件仅提供一种参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您可以 在外部为其他输入使用缓冲器 、应该没有问题。 RXIN0和 RXIN1的输入阻抗为20 kΩ。

    Arash