This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:使用 PurePath 控制台进行访问

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448872/pcm5142-access-with-purepath-console

器件型号:PCM5142

工具与软件:

您好!

我最近获得批准可以访问 PurePath 控制台。  不过、安装后会显示没有可用的 EVM 应用。  我正在尝试访问 PCM5142的开发、我正在高保真放大器项目中使用该器件。  您能指导我如何获得批准吗?

此外、是否有任何文档指定所有 DSP 寄存器的格式和功能、因此大概有人可以(在进行相关数学运算后)直接对它们进行编程而不需要 PurePath?

谢谢!

Duane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:打开 PPC3时、应该显示了已安装或可用的 EVM 应用列表、如下所示。 您需要独立于 PPC3来访问所需的特定 EVM。  如果您已申请并授予了特定 EVM 访问权限、但仍然有问题、请联系您申请该软件访问权限的团队。

      我们任何 IC 或 EVM 的任何现有文档都位于产品页面本身上。  大多数时候、 DS 或用户指南中介绍了寄存器和编程、但有时登录产品页面上也提供了其他文字。  产品页面上提供了可能有用的应用手册 PCM512x ROM 代码。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是否认为完全可以在不使用 PurePath 的情况下将一系列滤波器编程到 PCM5142?  或者、由于指令没有文档记载或专有、这是不可能的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您可以使用任何 I2C 写入器(包括随 PPC3提供的 I2C 主器件)对可以在数据表中看到其地址的任何寄存器进行编程。  

    有一些 隐藏的寄存器  可以 通过专用的图形 GUI 进行配置, 但一旦超出了它的 GUI , 我看不到一种方法来写入或配置隐藏或不可访问/只读的寄存器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果您使用 PurePath、生成的 I2C 代码将包括这些我认为隐藏的寄存器?  如果我们使用这些代码作为基础、并且刚刚通过寄存器修改了这些系数、它可以起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果你通过 GUI 提取脚本, 你可以修改寄存器 (除了只读寄存器,你不能写入 它们). 有时一个隐藏的寄存器可以解锁另一个寄存器以更改其值 ,然后再次锁定它 。  

    此致、

    Arash