This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:I2C 地址更改通报

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450660/tpa6304-q1-i2c-address-change-advisory

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

嗨团队、

客户希望将6304的地址设置为器件0、但客户也希望将 FAULT 引脚连接到 MCU。 根据手册、故障是 OD 栅极和需要上拉电阻器。 我们如何修改电路来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

     根据工作台上的测试、故障引脚在内部具有非常星期的上拉电阻。 对于客户的使用、可以完全移除外部上拉、这对地址检测没有问题、也具有故障功能。