This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:电流检测值和 SDOUT 输出之间的关系

Guru**** 2560660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449438/tas6584-q1-relationship-between-current-sense-value-and-sdout-output

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

在 TAS6584-Q1的数据表中、电流检测值可通过 SDOUT 引脚输出。

SDOUT 数字值和电流检测值有何关联?

更具体地说、SDOUT 输出的位数是多少?

此外、所有位1 (1111...11)的电流以及电流(000....)的电流 01)和(000...00)表示?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    0dBFS 时、电流读数为30.6A。  

    您可以得出电流值、知道满量程为30.6A。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    谢谢你。

    抱歉我的知识太弱、但我们如何设置电流值数字输出的位长度? (0x25位0-1寄存器?)

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kento

    我们如何为当前值数字输出设置位长度? (0x25位0-1寄存器?)[/QUOT]

    是的、这适用于 TDM 模式下的 Isense 数据长度。