This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:无输出数据

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449722/pcm1860-no-data-on-output

器件型号:PCM1860

工具与软件:

您好!

我的一位客户遇到此器件问题。

时钟设置为从模式、对于48kHz 采样频率和偏置到3.3/2的差分信号、但输出端没有数据、我们看到了 I2S 总线的正确时钟。

输出上有一个信号、但其上似乎没有数据。 当他们将 ADC 切换到单端模式时、 可以看到 I2S 输出上有数据、但当他们 切换回差分模式时、他们 什么也看不到。 他们 希望像  以前一样在差分模式下使用该器件、但 似乎有问题。

他们 知道器件工作正常、他们 知道自己 在提供差分音频信号、并且 知道引脚被拉高/拉低以实现正确的配置。  对于他们可以研究的其他方法、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您能否提供输入信号的示波器捕捉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我有来自客户的几个示波器截图、我将通过电子邮件转发给您-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对话继续脱机。