This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:用于播放小型.wav 文件的音频应用程序的 PCM5102A。

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, DRV601, TLV320DAC3100, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449656/pcm5102a-pcm5102a-for-an-audio-application-to-play-small-wav-file

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:DRV601TLV320DAC3100TAD5242、PCM5102

工具与软件:

   

 

您好!

   我有这个要求,我需要存储. 在我们的系统和我的系统中的 WAV 文件应该能够播放存储的.wav 文件使用耳机的 阻抗为600 Ω μ A。 在选择合适的音频 DAC 和放大器时需要帮助。 详细说明如下。

我们有一个小持续时间的.wav 文件、我们正计划使用 SPI 闪存 来保存这个.wav 文件。 但.wav 文件可能需要转换成 PCM 之类的格式? 要将其存储在外部闪存中、可以执行此操作吗?

如果我们能够在 SPI 闪存中以所需的格式保存音频.wav 文件、我的 FPGA 将被读取并使用 I2S 协议将其传送到音频 DAC、DAC 将音频数据的数字格式解码为一个模拟信号。

因为我们需要驱动阻抗为600的耳机 Ω μ A 我们可能需要放大器来实现这一点? 因此、线路驱动器 DRV601是否适合此类应用套件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh:  

     我支持音频 DAC 、 很高兴为您推荐器件。 我们有 许多 用于 I2S 输入 DAC 的选项 、但我想 指出 一些 DAC、例如 TLV320DAC3xxx 系列的成员  、或者我们新的顶级系列器件、即 具有不同负载驱动能力的 TAD5xxxx 系列。

    例如、TLV320DAC3100 是一款具有音频处理功能和 具有 耳机/线路输出输出(软件控制)的单声道 D 类扬声器的低功率立体声音频 DAC。  

    另一个例子是  TAD5242 、它是一种 可以配置为线路输出或耳机负载(硬件控制)的立体声音频 DAC。

    您还可以使用 PCM5102。尽管  我对 DRV601不太熟悉、但根据它的规格、我觉得可以。  

    您也可以访问 TI.com 甚至更低 典型吸收光谱 点击、 选择 音频 然后选择 音频 DAC 的视频 您可以优化搜索并查看可用选项列表。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    尽管 PCM5102具有集成线路驱动器、但 仅支持负载降至1kΩ、因为我们正在寻找用于驱动600Ω 的线路驱动器 、因此我们选择了 DRV601、希望这一组合能起作用(PCM5102->DRV601)。 如果需要采取任何预防措施、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我提到的另外两个部件可以支持600欧姆负载/耳机 ,  PCM5102有1K 最小负载要求。 因此,要 为 PCM5102选择缓冲  器,缓冲器的输入阻抗必须在该范围内,输出阻抗应低至600欧姆以支持您的耳机,所以我看不到使用此 DRV 有任何问题。  

    我 还会在 DAC 的输出端使用 LPF。

    有关 DRV 器件的具体问题、请使用标题中的该部分创建新威胁、以便将其发送至相应的团队。  

    此致、

    Arash