This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:输入级设计-单端至差动

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450354/tpa3250-input-stage-design---single-ended-to-differential

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件:NE5532、OPA1632

工具与软件:

您好!

TPA32xx 系列的评估板使用一对 NE5532运算放大器来完成向差动的转换。 我很好奇为什么没有使用像 OPA1632这样的器件、因为它是为此而设计的。 是否存在性能问题或缺少的其他一些问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    我不知道确切的原因,但我怀疑成本是一个很大的. NE5532似乎比 OPA1632便宜得多。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    快速了解 Digikey 为一对 NE5532显示1美元、为 OPA 显示3美元。 考虑到电路板上的其他元件的成本较高、差异不大。

    您是否愿意在该应用中推荐 OPA1632?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    是的、OPA1632可以使用。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ramsey!