This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180通道计数和放大器;支持的采样速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449753/pcmd3180-pcmd3180-channel-counts-supported-sample-rates

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

我想使用 PCMD3180s 以高达96kHz 的频率(192kHz 可能会更好)捕获8个 PDM 麦克风。 我找到了下面的主题、但屏幕截图中的表格与参考文档中的表格不同: PCMD3180:8通道的最大采样率-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

本文档也从 PCMD3180数据表第27页链接。 数据表显示:

""对于48kHz 或更低的输出采样率、该器件支持用于8通道录音的所有功能以及各种功能
可编程处理块。 但是、对于高于48kHz 的输出采样率、支持的同时通道录制数量和双二阶滤波器数量等都存在限制。"

奇怪的是、参考的文档实际上并未提及 PCMD3180、而只有 PCMx140-Q1以及 上面主题中引用的表表示它可以支持 在任何 我感兴趣的采样速率下仅使用2个通道 ,这肯定不可能是情况,因为数据表中说的不是。

请告知支持的通道数与采样频率间的关系。

此致、
Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collin:

    本应用手册也适用于 PCMD3180: TLV320ADCx140/PCMx140-Q1采样率和支持的可编程处理块(修订版 B)

    它根据使用的处理块和采样频率回答了您有关限制的问题。

    这是数据表中的一个拼写错误、我已经为产品团队做了备注、以便在下一个修订版中考虑到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    那么、对于96和192kHz 的8个通道、我需要2个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    简单来说、PCMD3180是8通道、因为它针对数字麦克风进行了优化。 当不使用模拟录制通道时、可将器件配置为在4个输入之间支持8个 PDM 麦克风(8个 DMIC 通道)。  

    这是由于该器件支持的 PDMDATA 和 PDMCLK 连接的性质所致:

    如果输入是传统的 ECM 麦克风、则最多有4个模拟通道、您必须使用 TLV320ADCx140器件。 添加了应用手册标记的目的是借口正在使用模拟通道并说明基于启用的抽取滤波器、处理块、FSYNC 等支持哪些功能。

    TLV320ADC140中的2个模拟通道与 PCMD3180中的4个通道具有相同的含义。 例如、对于应用手册的表2-2、使用线性相位抽取滤波器时 PCMD3180的最大通道数为4。

    根据第3章、您可以通过 PCMD3180以96kHz 的采样支持多达5个 PDM 通道、因此这就是双 芯片解决方案。 在192kHz 时、这可能是一个3芯片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、我感谢您的澄清。

    我认为、对于192kHz、我可以每芯片运行4个麦克风(我知道可以使用的"额外"液体会受到限制)、但由于25 MHz 的 BCLK 限制、它们不能位于同一 SDATA 输出线路或菊花链上。 我在构建电路时会将所有这一切考虑在内。 再次感谢。