This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC32xx

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450471/tlv320aic3204-tlv320aic32xx

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用集成了 imx6ULL 处理器的 TLV320AIC3204编解码器在 PA 系统中进行音频处理、但我们在全双工通信中会遇到很大的回声和背景噪声。 我们尝试了使用 gstreamer 来减少回波和噪声、但它增加了处理器上的 CPU 负载、对回波和噪声没有太大影响。 所以您可以在您的产品目录中为这款支持回声消除和噪声消除的3204编解码器建议任何其他替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararao:

    我们的编解码器不支持回声或噪声消除。 所需的 DSP 大小超出了我们的编解码器可处理的范围。 我们建议客户在其他地方(例如 SoC 上)运行这些算法、并且编解码器将处理音频传输。

    很抱歉给您带来不便、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff McPherson:

    感谢您的响应。 您能否建议在 imx6ULL 上实现这些算法的任何方法以及一些支持 ANC 和 AEC 的 SOC (如果可能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararo:

    我们除了在音频产品之外、还没有积累任何系统专业知识、因此我们没有任何具体的建议。

    对于 TI 建议、我建议您浏览我们的处理器组、他们或许能够帮助您朝着正确的方向发展。

    此致、
    Jeff McPherson