This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIOCAPDSP-C55x:用于音乐播放的数字滤波器解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, MATHLIB, SPRC265, SPRC100, TELECOMLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1449473/audiocapdsp-c55x-digital-filter-solution-for-music-playing

器件型号:AUDIOCAPDSP-C55x

工具与软件:

我们正在寻找用于音乐播放的数字滤波器解决方案、我们不确定您的公司是否有适合我们的芯片组或解决方案。 它需要满足以下要求:
  1. 它可以过滤 输入音乐数据频率、并将其分频为高频带、中频带和低频带。
  2. 根据 高频、中频和低频 段的强度、它输出三个频段的现场音频字符信号。
  3. 高频、中频和低频的带宽可以根据不同的音乐音调动态更改。 可能是一种 AI 自适应算法。
如果您有任何近似的 解决方案或芯片组,请推荐我们。
期待您的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    根据通道数、采样率和每个样本的位数、所需的处理能力可能存在很大差异。 C55x 是16位低功耗 DSP、非常适合于每采样16位音频应用和便携式设备(电池供电)。 如果您的应用是每个样本24位或更高、并且没有很严格的功率预算、我会推荐 OMAP-L138 (OMAP-L138数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ming 的快速回复。

    我的问题是 OMAP-L138 DSP 已经包含  可以支持以下要求的滤波器或算法?

    1. 它可以过滤输入音乐数据频率、并将其分频为高频带、中频带和低频带。
    2. 根据高频、中频和低频段的强度、它输出三个频段的现场音频字符信号。
    3. 高频、中频和低频的带宽可以根据不同的音乐音调动态更改。 可能是一种 AI 自适应算法。

    或者、我们是否 必须自己开发基于 OMAP-L138的 DSP 算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    有一个用于 C55xx 和 OMAP-L138 (C64x)的 DSP 库和数学库、此库中实现了最常用的信号处理内核和数学函数、但您仍可能需要使用这些内核实施自己的算法。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming

    在哪里可以找到有关 C55xx 和 OMAP-L138 (C64x)的 DSP 库和数学库的文档?

    如果我们不知道如何开发自己的算法、是否有任何供应商可以帮助我们开发? 或者、是否有针对初学者的说明文档?

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    对于 OMAP-L138 (C674x):

    MATHLIB:MATHLIB 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    DSPLIB:SPRC265 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    对于 C55xx:

    DSPLIB:SPRC100 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    TELECOMLIB:TELECOMLIB 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    如果我们公司愿意承担发展的费用、你认为 TI 的 FAE 可以帮助我们发展吗? 或者、是否有任何 TI 合作伙伴公司或设计工作室公司可以为我们提供帮助?

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    哪个器件是您的目标器件? 如果 C55xx 是您的目标器件、则以下公司可能能够在软件/算法开发方面为您提供帮助:

    Adaptive Digital Technologies (自适应数字技术|语音质量软件)

    对于 OMAP-L138、我必须将您的请求转发给其他专家以寻求进一步的帮助!

    此致、

    Ming