This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux 内核5.15的路由调整

Guru**** 2767095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451680/routing-adjustments-for-linux-kernel-5-15

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

您好!  

我们在具有 Linux 内核5.15的定制电路板上使用 TLV320AIC3100音频编解码器。 虽然源树中的驱动程序允许我们通过扬声器播放音频、但我们很难获得适当的麦克风录音。 麦克风输入仅产生噪音、而随着声级的增加、噪音也变得更大。 我们怀疑这可能是由路由或配置问题造成的。

  •  您能否分享适当的amixer命令来配置麦克风以实现正确的功能? 作为参考、麦克风连接至 MIC1RP、如所附图像所示。
  • 此外、我们没有评估板、因此我们想知道是否可以在我们的设置中使用编解码器控制 GUI 来检查预期的寄存器值并解决问题。 非常感谢您提供任何建议或指导!

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 Micbias 未启用。 调整后、我们开始获得一些录音。 谢谢!