This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:关于 DSP 内存设置

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1448247/tas5828m-about-dsp-memory-settings

器件型号:TAS5828M
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805

工具与软件:

嗨、团队:

我有几个问题。

在如下所示的均衡器、EBE/DE/DEQ 和 DRC 设置屏幕中、有一个地方可以设置双二阶滤波器。
我不知道如何计算每种滤波器类型的滤波器系数。
您能否提供一个用于计算滤波器系数的公式或我可以参考的参考资料?

我不知道如何在下面的"Threshold"设置中设置"Threshold Low"、"Threshold High"和"Enrgy"到 DSP 存储器。
我假设用一些转换公式根据此处设置的值计算为 DSP 存储器设置的值、但我无法推导转换公式。

我不知道如何将下面的比率和时间常数的每个值设置到 DSP。
我假设有一些转换公式用于根据此处设置的值计算 DSP 存储器设置、但我无法推导出公式。

此外、当我更改阈值、偏移和比率时、其他值也会更改、但我想知道用于更改它们的规则。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    应用手册 包含有关 双二阶滤波器和 DRC 如何在 TAS5805 (与 TAS5828M 相同)上运行的部分。 您可以使用 PPC3的 I2C 日志功能来确定更改参数时向器件发送的值。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我检查了文件、但找不到相关章节。
    此外、我已经检查了 I2C 日志、但值与 PPC3中设置的值不同、因此我想了解内部计算公式。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    计算将根据值的格式而变化、并且并不总是直观的。 您应使用 PPC3生成 I2C 命令、以匹配所需的配置。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我们希望在不使用 PPC3的情况下配置软件。
    是否可以发布这些公式?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    遗憾的是、这不是我能提供的。 应使用 PPC3来配置软件。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我明白你不能给我们这个公式。
    我希望能够更改智能手机的设置,但是在我的智能手机上安装 PPC3很困难,能否拿到图书馆等?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    PPC3没有电话安装程序。 即使是这样、也无法与电路板进行通信、因为 EVM 没有任何无线连接、只需使用 micro-USB 电缆进行通信。 您应使用计算机来安装和使用 PPC3。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我想将其整合到我的应用中、而不是 EVM 中。
    我希望能够通过我的手机自由更改滤波器和其他设置。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、如果客户希望在自己的器件中实现滤波器变化、则可能需要考虑使用自己的计算公式处理信号、以便对信号进行处理。

    我们的 ppc3可以生成滤波器配置参数、客户还可以存储这些参数、并将参数发送到安培、以便更改配置。

    Tks

    Jesse